Support

Product FAQs

Installation

Wie installiere ich meinen USB-Videoadapter unter Windows Vista/7/8/10? (.exe-Methode)

Hinweis: Schließen Sie den USB-Videoadapter erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Schritt 5).

Stellen Sie vor Installation dieses Geräts sicher, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist (dass Sie beispielsweise das neueste Service Pack installiert haben).

So installieren Sie den Treiber:

  1. Laden Sie die neuesten Treiber von der StarTech.com-Website (http://www.startech.com/Downloads) herunter. Die Teilenummer und die Produkt-ID finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Hinweis: Windows speichert die Dateien im Allgemeinen im Ordner für Downloads, der zu Ihrem Benutzerkonto gehört (z. B. C:\Benutzer\Ihr_Name\Downloads).

  1. Wenn der Download-Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den heruntergeladenen Zip-Ordner, wählen Sie Alle extrahieren aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Klicken Sie in der Liste der extrahierten Dateien mit der rechten Maustaste auf die Datei Setup.exe, und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.

Hinweis: Wenn die Option Als Administrator ausführen nicht verfügbar ist, versuchen Sie möglicherweise, das Installationsprogramm aus der gezippten Datei heraus auszuführen. Extrahieren Sie zunächst die Dateien gemäß den Anweisungen in Schritt 2.

  1. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gerätetreiber zu installieren, und starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Wenn Windows neu gestartet ist, schließen Sie den USB-Videoadapter an den Computer an.
  3. Der Computer schließt die Treiberinstallation automatisch ab, und das Gerät sollte nun einsatzbereit sein.

Hinweis: Die Installation dauert möglicherweise einige Sekunden. Während der Installation kann das Display flackern. Dies ist normal. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie, dass der Windows-Desktop auf den zusätzlichen Monitor erweitert ist.