Support

Product FAQs

Installation

Comment installer un boîtier d'acquisition sur Windows 7/8/10 ? (méthode avec fichier exécutable)

Remarque : si vous avez un boîtier d'acquisition USB ou ExpressCard, ne le connectez pas physiquement à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 5).

Avant d'installer ce périphérique, assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour (par exemple, avez-vous installé le tout dernier service pack disponible ?).

Pour installer le pilote :

  1. Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). La référence se trouve sur l’emballage du produit.

Remarque : Windows enregistre généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, C:\Utilisateurs\votre_nom\Téléchargements).

  1. Une fois le téléchargement terminé, effectuez un clic droit sur le dossier zip téléchargé, sélectionnez Tout extraire, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
  2. Dans la liste des fichiers extraits, effectuez un clic droit sur le fichier Setup.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

Remarque : si l'option Exécuter en tant qu'administrateur n'est pas disponible, cela peut être dû au fait que vous essayez d'exécuter le fichier d'installation depuis l'archive compressée. Extrayez les fichiers en suivant les instructions de l'étape 2.

  1. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes du périphérique et redémarrer l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
  2. Après avoir redémarré Windows, si vous avez un boîtier d'acquisition USB ou ExpressCard, connectez-le à votre ordinateur.
  3. Votre ordinateur effectuera automatiquement l'installation du pilote et votre périphérique sera alors prêt à être utilisé.

Remarque : l'installation peut durer quelques secondes. Durant l'installation, l'affichage à l'écran peut clignoter ; ce phénomène est normal. Une fois l'installation terminée, votre bureau Windows est étendu sur le moniteur supplémentaire.