Support

Product FAQs

Installazione

Come installare la docking station USB per computer laptop in un ambiente Windows Vista/7/8/10? (metodo con file eseguibile .exe)

*Non collegare fisicamente la docking station USB per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).*

  1. Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.

    Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
     
  2. Quando il download sarà terminato, estrarre i file dalla cartella compressa. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DisplayLink.zip o DisplayLinkDock.zip, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
  3. Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.

    Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
     
  4. Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e il software. Riavviare il computer quando richiesto o quando la finestra del programma di installazione non viene più visualizzata.
  5. Collegare i cavi video dello schermo alle porte video sulla docking station. 
  6. Dopo aver riavviato Windows, collegare la docking station al computer.
  7. Il sistema completerà automaticamente l'installazione del driver.

Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale.  Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso ai monitor aggiuntivi.