Support

Product FAQs

Installazione

Come installare il dispositivo di acquisizione in Windows 7 / 8 / 10? (metodo con file eseguibile .exe)

Nota: se si possiede un dispositivo ExpressCard o USB, non collegarlo fisicamente al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).

Prima di installare il dispositivo, assicurarsi che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, verificare di aver installato la versione più recente del Service Pack.

Per installare il driver, procedere nel seguente modo:

  1. Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.

Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).

  1. Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
  2. Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.

Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.

  1. Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
  2. Dopo il riavvio di Windows, collegare il dispositivo di acquisizione USB o ExpressCard al computer.
  3. Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.

Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.