Schaffen Sie einen komfortablen und produktiven Arbeitsplatz mit Monitor-, TV- und Tablet-Halterungen von StarTech.com

AUFHÄNGEN NEIGEN SCHWENKEN SICHER

Unsere Display-Halterungen wurden speziell für Ihre individuellen Anforderungen entwickelt. Dabei standen Komfort, Qualität, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit im Vordergrund.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Premium-Qualität

Entwickelt und getestet, um den Anforderungen eines arbeitsreichen Tages gerecht zu werden.

Exklusives benutzerfreundliches Design

Unsere verbesserten Designs sind auf alle Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und werden von Geschäftsleuten auf der ganzen Welt geschätzt.

VESA logo
Vollständige VESA-Kompatibilität

VESA-Kompatibilität ist ein Muss für Monitor- und TV-Halterungen. Unser umfassendes Montageportfolio deckt alle VESA-Designvarianten ab. So ist es kinderleicht, eine Halterung für jede Anwendung zu finden.

Kein Risiko

Kaufen Sie von einem führenden Anbieter von IT-Hardware und -Support, dem IT-Experten auf der ganzen Welt vertrauen.

MONITORHALTERUNGEN

Verbessern Sie den Komfort, steigern Sie die Produktivität und sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch, indem Sie Ihre Monitore an Ihre Workstation und Ihre Anzeigeanforderungen anpassen.

Mehr Komfort am Arbeitsplatz - Mit unseren Monitorhalterungen können Sie Ihre Displays an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Ob im kompakten Arbeitsbereich oder mit einer vollwertigen Workstation - Monitorhalterungen können helfen, den Platz zu optimieren und die Positionierung von Displays anzupassen. Sie verfügen über einfach einzustellende Höhen- und Neigungsmechanismen, sodass Sie Ihre bequemste Betrachtungsposition wählen können, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der Effizienz mehrerer Monitore - Das Hinzufügen zusätzlicher Monitore zu einem einzelnen Computer verschafft Ihnen den zusätzlichen Bildschirmplatz, den Sie benötigen, um das Multitasking zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu maximieren. Dank der Verwendung von zwei Monitoren können Sie mühelos auf einem Monitor Referenzmaterial anzeigen, während Sie auf einem anderen arbeiten. Das erspart Ihnen Zeit und Aufwand, zwischen den Dokumenten hin- und herzuwechseln.

Tipps für die richtige Monitorposition:

  • Der obere Rahmen des Computerbildschirms sollte sich auf derselben Höhe wie Ihre Augen befinden.
  • Der Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm sollte 40-74 cm betragen.
  • Die Sichtlinie sollte zwischen 15° und 30° nach unten reichen.
  • Gönnen Sie Ihren Augen regelmäßige Pausen nach der „20-6-20-Regel“: Schauen Sie alle 20 Minuten für 20 Sekunden ca. 6 Meter in die Ferne.

Mehr Produktivität durch mehrere Bildschirme.

Eine Studie der The University of Utah zeigt, dass der Einsatz mehrerer Bildschirme ein Produktionsplus von 10 % zur Folge hat, das in einer um 16 % kürzeren Zeit generiert wird. Forschungen haben gezeigt, dass Personen, die mehrere Monitore verwenden, Folgendes erfahren:

  • 24% mehr Komfort
  • 45% Verbesserung der Aufgabenverfolgung
  • 28% Verbesserung der Konzentration auf die Aufgabe
  • 33% weniger Fehler

Machen Sie das Beste aus Ihrem Arbeitsplatz und Ihrer Arbeitszeit - mit den Display-Montagelösungen von StarTech.com.

TABLET-HALTERUNGEN

Fügen Sie Ihrem Arbeitsplatz oder Kundenkiosk mit Wand-, Schreibtisch- und Bodenhalterungen sowie Bodenständern ganz einfach ein Tablet hinzu und sorgen Sie dafür, dass es auch dann sicher ist, wenn Sie unterwegs sind.

Voll bewegliche Anpassung - Mit verstellbaren Tablet-Ständern können Sie tippen und streichen, ohne Ihr Tablet in der Hand halten oder auf den Schreibtisch legen zu müssen. Mit einem Tablet-Halter können Sie ganz einfach sowohl den Betrachtungswinkel als auch die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) Ihres Tablets ändern oder anpassen, während es im Ständer angebracht ist.

Kurztipps zum Tablet-Ständer

Einsatz im Büro (am Schreibtisch oder im Konferenzraum):
Tablets bieten leichte und kompakte Computerlösungen für Büro und Konferenzraum. Für die Verwendung am Schreibtisch lassen sich Tablet-Ständer einfach in eine Workstation integrieren und bieten so maximalen Komfort. Entscheidet sich der Benutzer für einen Tablet-Ständer mit der Möglichkeit, Höhe und Neigung anzupassen, sichert er sich so sein optimales Betrachtungserlebnis. Im Konferenzraum trägt ein sicherer und robuster Tablet-Ständer dazu bei, Diebstahl und Schäden an einem Tablet zu verhindern, das im Laufe eines Tages von verschiedenen Personen bedient wird.

Schaufenster-Kiosk:
Ein Tablet, das in einem Schaufenster-Kiosk eingesetzt wird, genießt möglicherweise nicht immer die Pflege und den Schutz eines zuverlässigen Benutzers. Hier sollte eine Tablet-Halterung eine sowohl langlebige als auch sichere Lösung darstellen können. Langlebigkeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn das Tablet von mehreren Benutzern verwendet wird - und eine verriegelbare und sichere Lösung kann Diebstahl vorbeugen.

* Nicht vergessen: Nicht alle Tablets sind gleich! Größe und Platzierung der Bedienelemente variieren je nach Marke und Tablet-Generation. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Halterung mit dem Tablet, das Sie verwenden möchten, kompatibel ist.

Entdecken Sie eine große Auswahl an Tablet-Halterungen

TV-HALTERUNGEN

Erwecken Sie Ihre visuellen Medien zum Leben - mit TV-Halterungen für Wand und Decke, mit denen Sie Ihre 32-100-Zoll-Fernseher sicher aufhängen, neigen, schwenken und befestigen können.

Starre Halterung: Starre TV-Halterungen sind ideal für Benutzer, die eine flache Halterung bevorzugen. Starre Halterungen liegen häufig eng an der Wand an und bieten eine elegante und einfache Montagelösung. Starre Halterungen eignen sich am besten für Umgebungen, in denen sich die Beleuchtung leicht steuern und anpassen lässt, um Bildschirmreflexionen zu vermeiden.

Halterung mit Neigefunktion: Halterungen mit Neigefunktion bieten dem Benutzer eine größere Auswahl an Betrachtungsoptionen, sodass die Position des Fernsehers für einen bequemen Betrachtungswinkel und minimale Blendeffekte angepasst werden kann.

Voll bewegliche Gelenkhalterung: Voll bewegliche Gelenkhalterungen ermöglichen dem Benutzer optimale Betrachtungswinkel und -positionen. Der Benutzer kann den Fernseher ganz einfach nach oben oder unten neigen, von der Wand weg oder näher an die Wand heran bewegen und von einer Seite zur anderen zu schwenken, je nach Sitzposition der Zuschauer. Voll bewegliche Gelenkhalterungen sind zudem in einem größeren Abstand zur Wand montiert als die meisten Halterungen. Dadurch steht hinter der Halterung mehr Platz für das Kabelmanagement und einen Digital Signage-Player zur Verfügung.



Deckenhalter: Für Umgebungen mit begrenzter Wand- und Bodenfläche bieten Deckenhalter eine elegante, platzsparende Lösung. Viele Modelle sind höhenverstellbar, damit der Benutzer den Fernseher in seiner bevorzugten Höhe/Distanz zur Decke anzeigen kann. Sie verfügen außerdem über viele der gleichen Bewegungsmöglichkeiten wie TV-Halterungen, darunter Optionen für eine starre, neigbare und schwenkbare Lösung. Die Neigefunktion erleichtert es dem Benutzer, die Beleuchtung anzupassen, während die Möglichkeit, den Fernseher zu schwenken, verschiedene Betrachtungswinkel erlaubt. Je nachdem, über welche Funktionen die Halterung verfügt, kann der Benutzer den Bildschirm sogar um 180 Grad drehen, was nahezu jede beliebige Betrachtungsposition ermöglicht. Deckenhalter und -stangen lassen sich zudem in verschiedenen Winkeln einstellen und befestigen, sodass sie auf Dachschrägen und eben

Sicherheit: Verschiedene TV-Montagelösungen sind mit Diebstahlschutzfunktionen ausgestattet. So ist gewährleistet, dass der montierte Fernseher sicher und geschützt bleibt, während er ausgestellt ist. Schützen Sie Ihre Investitionen in stark frequentierten und minimal überwachten Bereichen mit TV-Halterungen, die mit stabilen, arretierbaren Stangen aus Hochleistungsstahl ausgestattet sind.

Entdecken Sie eine große Auswahl an TV-Halterungen

Ressourcen

Mit diesen Ressourcen finden Sie Ihre optimale individuelle Montagelösung.

Entdecken Sie eine große Auswahl an Display-Halterungen

Empfehlungen unserer Kunden

  • ARMDUAL30
    Eine der besten Monitorhalterungen, die ich je verwendet habe! Dies ist eine großartige, robuste, stabil gebaute Halterung, die ein großes Bewegungsspektrum und präzise Einstellungen für Ihren Monitoraufbau bietet.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    Das ist einfach perfekt. Sehr robust ... und sehr leichtgängig. Schafft Platz auf meinem Schreibtisch. Ist drehbar. Würde ich definitiv weiterempfehlen.
  • ARMPIVSTND
    Wenn ich meinen Thunderbolt-Monitor benutzte, bekam ich Nackenschmerzen davon, den Kopf nach oben zu drehen, um den gesamten Bildschirm zu sehen. Ich musste den Monitor absenken, damit es besser wurde ... Ich habe [diesen Ständer] in weniger als 30 Minuten installiert. Die Anweisungen waren hervorragend. Ein tolles Gerät, das ich auch für den iMac, der die Voraussetzungen erfüllt, empfehlen würde.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    Das Design dieses Ständers ist das beste auf dem Markt - er ist leicht, kann an der Wand oder am Schreibtisch montiert werden und lässt sich in jedem Winkel neigen. Außerdem ist es einfach, das Tablet aus dem federgespannten „Greifer“ zu entfernen
    4 Sterne - Amazon-Kunde
  • STNDTBLT1A5T
    Funktioniert hervorragend mit iPads und Android-Tablets. Es ist gut gemacht und nicht zu schwer. Ein großartiges Produkt!
    5 Sterne - JBN - Amazon-Kunde
  • ARMTBLTI
    Fantastischer Ständer - er wird mit einer Kontermutter, die nur mit einem Schraubenschlüssel gelöst werden kann, sicher am Tisch befestigt. Wir haben mehrere Methoden zur Befestigung von iPads für den Einsatz als Registrierkasse getestet, und das ist mit Abstand die beste und flexibelste.
    Aaron S. - 5 Sterne - Amazon-Kunde
  • FPWFXBAT
    Die Halterung selbst ist erstaunlich. Sie ist aus robusten Materialien hergestellt (der Verriegelungsschiene ist genial) und die gesamte Hardware für alle Arten von Fernsehgeräten, Abstandhalter und verschiedene Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten. Die Installation war einfach und ich bin überzeugt von ihrer Sicherheit. Etwas, das jeder, der einen teuren Fernseher aufgehängt hat, haben will.
    5-Sterne-Bewertung - Andrew
  • FPWARTB2
    Man kann die Qualität dieser Halterung spüren!
    5-Sterne-Bewertung - Scott
  • FPWARTB2
    Ich habe den Projektor in unserem Konferenzraum durch einen 50-Zoll-Fernseher und diese Wandhalterung ersetzt. Ich liebe die Bewegungsfreiheit dieser Halterung. Sie erlaubt es dem Vortragenden, den Fernseher auf viele verschiedene Arten zu bewegen oder auszurichten. Die Halterung ist sehr robust und ich habe keinerlei Bedenken, wenn ich sie verschiebe und drehe.
    4-Sterne-Bewertung - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Unglaublich stabil und einfach zu installieren. Die Möglichkeit, den Bildschirm von der Wand „wegzuklappen“, um an die Rückseite zu gelangen, macht DEFINITIV den Unterschied aus.