Support

Product FAQs

Risoluzione dei problemi

Il mouse non si sposta correttamente da un monitor all'altro. Come si risolve il problema?

Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:

Windows 10 e Windows 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 e Windows Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors