Support

Product FAQs

インストール

Windows Vista / 7 / 8 / 10でUSBビデオアダプタをインストールするにはどうすればいいですか?

注意:指示があるまで、USBビデオアダプタとコンピュータを接続しないでください(手順 5)。

このデバイスをインストールする前に、オペレーティングシステムが最新の状態であるか確認してください(例:最新のサービスパックがインストールされているかどうか)。

ドライバをインストールするには:

  1. 最新のドライバをStarTech.comのウェブサイトからダウンロードします(http://www.startech.com/Support)。製品のパッケージに部品番号と製品IDが記載されています。

注意:Windowsでは通常、お客様のユーザアカウントと関連した「ダウンロード」フォルダにファイルが保存されます(例:C:\ユーザー\お客様の名前\ダウンロード)。

  1. ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたzipフォルダを右クリックし、「すべて展開する」を選択し、画面の指示に従います)。
  2. お使いのオペレーティングシステムに対応するフォルダを選択します。
  3. Setup.exe 」ファイルを右クリックします。
  4. 管理者として実行」を選択します。

注意:「管理者として実行」が表示されない場合は、zipファイルの中にあるインストーラを実行してみて下さい。上記の手順 2の指示に従い、ファイルを展開してください。

  1. 画面の指示に従ってデバイスドライバをインストールし、さらに指示に従ってコンピュータを再起動します。
  2. Windowsが再起動したら、USBビデオアダプタをコンピュータに接続します。
  3. コンピュータが自動的にドライバのインストールを完了後、デバイスを使用することができます。

注意:インストールが完了するまで数秒かかる場合があります。インストール中、画面がちらつく場合がありますが、これは問題ではありません。インストールが完了したら、お使いのWindowsのデスクトップが追加モニタに拡張されているのを確認してください。