Support

Product FAQs

Installation

Hur installerar jag min USB-videoadapter i Mac OSX 10.6.x - 10.10.x?

Obs.: Anslut inte USB-videoadaptern till datorn förrän du instrueras att göra det (steg 7).

  1. Ladda ned de senaste drivrutinerna från StarTech.coms webbplats (http://www.startech.com/se/support). Du hittar artikelnummer och produkt-ID på produktens förpackning.

Obs.: Mac OS X kommer vanligtvis spara filerna till den Hämtade filer-mapp som hör till användarkontot (till exempel, namn_på_hårddisk\Användare\ditt_namn\Hämtade filer).

  1. Dubbelklicka på filen DisplayLink.zip.
  2. Dubbelklicka på mappen MAC OS.
  3. Dubbelklicka på mappen för ditt operativsystem.
  4. Dubbelklicka på filen DisplayLink Installer 75598.dmg.
  5. Följ instruktionerna för att installera de nya drivrutinerna. Starta om datorn vid uppmaning.
  6. När Mac OS X har startats om, anslut USB-videoadaptern till datorn.

Obs.: Installationen kan ta flera sekunder. Under installationen kan skärmen flimra; detta är normalt. När installationen är klar kommer Macintosh-skrivbordet ha utökats till den andra skärmen.