Productcode: CDPVGDVHDB
Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB-C computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.
De adapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw computer een DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen.
Deze adapter wordt geleverd met een geïntegreerde zwarte USB-C kabel en werkt prima met uw Dell XPS™, MacBook en elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt.
In plaats van drie aparte videoadapters in uw laptoptas mee te nemen, biedt deze 3-in-1 adapter u alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de USB Type-C poort van uw laptop aansluiten op bijna elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.
Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.
De adapter heeft een geïntegreerde kabelmanager. Plaats de kabel gewoon op aan de zijkant van de adapter waarmee u de adapter snel en veilig kunt opbergen tijdens het reizen, de adapter kunt u hiermee netjes in uw reistas bewaren.
De HDMI-uitgang van deze reisadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.
De reisadapter is compatibel met USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal.
De CDPVGDVHDB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB:
macOS 10.12.6 of later is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook.
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Connector(en) | 1 - Connector A | USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode |
1 - Connector B | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) | |
DVI-I (29-polig) | ||
HDMI (19-polig) | ||
Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart & Zilver |
Type behuizing | Kunststof | |
Kabellengte | 90 mm [3,5 in] | |
Lengte product | 11,0 cm [4,3 in] | |
Breedte product | 60,0 mm [2,4 in] | |
Hoogte product | 18,0 mm [0,7 in] | |
Gewicht product | 67,0 g [2,4 oz] | |
Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
Opslagtemperatuur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid | |
Hardware | Active or Passive Adapter | Actief |
AV-ingang | USB-C | |
AV-uitgang | HDMI - 1.4 | |
VGA | ||
DVI-I (Digital Only) - Single-Link | ||
Chipsetcode | Cypress - CYPD2120-24LQXIT Cypress - CY7C65217 Analogix - ANX9847FN-AA-R MegaChips - MCDP2850-BC |
|
Prestaties | Audiospecificaties | HDMI - 7.1 Channel Audio |
Video Revision | DisplayPort 1.2 | |
Maximum Cable Distance To Display | 15,2 m [49,9 ft] | |
Audiospecificaties | DVI - No Audio Support | |
Video Revision | HDMI 1.4 | |
Audiospecificaties | VGA - No Audio Support | |
Maximale analoge resoluties | 1920 x 1200 @ 60Hz | |
Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 @ 30Hz | |
Ondersteunde resoluties | HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Algemene specificaties | Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken. | |
Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. |
Notitie | macOS 10.12.6 of hoger is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook | |
Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery. | ||
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling | ||
Verpakkingsinformatie | Package Height | 32,0 mm [1,3 in] |
Package Length | 17,4 cm [6,9 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 165,0 g [5,8 oz] | |
Package Width | 14,4 cm [5,7 in] | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | USB-C reisadapter |
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
Video cables
Video adapter
Video source (such as a DVD player or computer)
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
Test each cable individually.
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:
If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.
For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.