Bring Your Own Meeting (BYOM) entwickelt sich rasant zum Standard moderner Kollaborationsraeume. Im Gegensatz zu klassischen, fest installierten Konferenzsystemen ermoeglicht ein BYOM Raum den Nutzern, den Raum zu betreten, ihr eigenes Notebook anzuschliessen und das Meeting direkt von ihrem Geraet aus zu starten mit der Plattform, den Inhalten und den Workflows, die sie bereits kennen und bevorzugen. Anwender erwarten einen nahtlosen Zugriff auf Displays, Kameras, Lautsprecher, Mikrofone und weitere Peripheriegeraete im Meetingraum unabhaengig davon, welches Endgeraet sie mitbringen. Diese Erwartungshaltung, kombiniert mit der zunehmenden Verbreitung hybrider Arbeitsmodelle, stellt IT Teams jedoch vor Herausforderungen. Viele Meetingraeume sind noch nicht fuer offene, universelle Konnektivitaet ausgelegt. Die Folge sind Zeitverluste durch Fehlersuche und eine steigende Anzahl an Support Tickets. Komplexe oder proprietaere AV Systeme verzoegern haeufig den Meetingstart und sorgen fuer Frustration bei den Anwendern. Um eine konsistente und zuverlaessige Zusammenarbeit zu ermoeglichen, benoetigen IT Teams Meetingraeume, die jedes Geraet und jede Plattform jederzeit unterstuetzen ohne technische Huerden.. Die neue Rolle des modernen Meetingraums Kleine Besprechungs und Kollaborationsraeume fuer vier bis sechs Personen sind heute zentrale Orte fuer produktives Arbeiten. Diese Raeume muessen Teilnehmende vor Ort zuverlaessig mit Remote Teilnehmern verbinden unabhaengig von den eingesetzten Geraeten. Klassische Konferenzloesungen schraenken die Flexibilitaet haeufig ein, da sie auf proprietaere Software oder geraetespezifische Hardware setzen. Sobald ein anderes Betriebssystem oder ein neues Notebook ins Spiel kommt, treten Kompatibilitaetsprobleme auf. Verzoegerte Starts, uneinheitliche Nutzererlebnisse und zusaetzliche IT Supportanfragen sind die logische Konsequenz. Immer mehr IT Verantwortliche verfolgen daher einen geraeteunabhaengigen Ansatz. Anstatt Raeume um bestimmte Plattformen herum zu planen, schaffen sie Umgebungen mit zuverlaessiger, universeller Konnektivitaet. Nutzer erhalten so die Freiheit, mit den Tools zu arbeiten, die sie bereits kennen. Dieser Ansatz bildet die Grundlage eines echten BYOM Konzepts. Voraussetzungen fuer eine effektive BYOM Umgebung Ein erfolgreicher BYOM Raum muss einige grundlegende Anforderungen erfuellen Zuverlaessige Stromversorgung fuer alle Notebooks und Endgeraete Schnelle, universelle Verbindung zu Displays und Raum Peripherie Einfacher Zugriff auf Konferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom oder Webex Gleichbleibend hohe Audio und Videoqualitaet fuer Teilnehmende vor Ort und remote Gut konzipierte BYOM Raeume vereinfachen genau die Verbindungen, die Zusammenarbeit ermoeglichen. Ziel ist es nicht, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern sicherzustellen, dass alle Komponenten zuverlaessig und effizient zusammenspielen. 5 Essentials fuer ein effektives BYOM Setup 1 Power die Meetings am Laufen haelt Montierbare Ladelosungen wie ein 240W USB C Ladegeraet sorgen fuer eine zuverlaessige Stromversorgung auch bei laengeren Meetings. Verschraubbare Steckverbinder verhindern Kabelverlust in stark frequentierten Raeumen, waehrend effiziente Kuehlung eine dauerhafte Leistungsfaehigkeit unterstuetzt. So bleiben gemeinsam genutzte Raeume organisiert, einsatzbereit und zuverlaessig versorgt. 2 Universelle, konsistente Konnektivitaet Eine USB C Dockingstation bietet einen zentralen Anschluss fuer Displays, Peripheriegereaete und Netzwerkzugang. Anstatt mit Adaptern oder geraetespezifischen Docks zu arbeiten, koennen IT Teams eine standardisierte Loesung einsetzen, die eine Vielzahl von Endgeraeten unterstuetzt. Weniger Variablen bedeuten weniger Unterbrechungen und ein konsistenteres Nutzererlebnis. 3 Klare, zuverlaessige Audioqualitaet fuer hybride Meetings Die Audioqualitaet hat direkten Einfluss auf die Effektivitaet eines Meetings. In kleinen Besprechungsraeumen vereinfacht eine Speaker Dock Loesung, die Lautsprecher, Mikrofon und Geraeteanbindung kombiniert, die Einrichtung und verbessert die Verstaendlichkeit. Eine breite Kompatibilitaet mit gelaeufigen Konferenzplattformen sorgt dafuer, dass Meetings puenktlich starten. 4 Videokonnektivitaet auf die Verlass ist Zuverlaessige Videoverbindungen sind essenziell fuer hybride Zusammenarbeit. HDMI 2.1 Kabel helfen, Display Anbindungen zukunftssicher zu gestalten, waehrend aktive HDMI Kabel auch ueber groessere Distanzen eine stabile Signalqualitaet gewaehrleisten. Klare Kennzeichnungen ermoeglichen eine schnelle Identifikation der Kabelmerkmale und reduzieren Verwirrung bei Installation und Wartung. 5 Die Display Montage ist entscheidend Das Display ist ein zentraler Fokuspunkt im Raum und sollte passend zu Nutzeranforderungen und Raumlayout montiert sein. Feste Halterungen eignen sich fuer standardisierte Setups. Schwenkbare Halterungen bieten Flexibilitaet fuer variierende Blickwinkel. Mobile Display Wagen ermoeglichen maximale Vielseitigkeit fuer gemeinsam genutzte oder multifunktionale Raeume. Die richtige Halterung sorgt fuer gute Sichtbarkeit, weniger Unordnung und ein professionelles Erscheinungsbild. Warum BYOM fuer IT und Facility Management relevant ist BYOM ist mehr als ein Komfortmerkmal. Es ermoeglicht eine skalierbare und supportfreundliche Kollaborationsstrategie ueber mehrere Standorte hinweg. Geraeteunabhaengigkeit fuer Windows, macOS und ChromeOS Weniger Supportanfragen durch einfache, universelle Verbindungen Standardisierte Rollouts, die leichter zu verwalten und zu warten sind Wenn zuverlaessige Konnektivitaet die Basis eines Meetingraums bildet, entstehen flexible Arbeitsumgebungen, die auch langfristig einfach nutzbar bleiben. Meetingraeume die fuer alle funktionieren Moderne Meetingraeume sind keine starren Umgebungen mehr. Sie sind flexibel, nutzerzentriert und passen sich an die Arbeitsweise der Teams an. BYOM unterstuetzt diesen Wandel, indem Meetings direkt vom eigenen Geraet aus durchgefuehrt werden koennen ohne Abstriche bei Audio oder Videoqualitaet. StarTech.com unterstuetzt Unternehmen beim Aufbau solcher Raeume mit einem umfassenden Oekosystem zuverlaessiger Konnektivitaetsloesungen von Stromversorgung und Docking bis hin zu Kabeln und Montagezubehoer. Diese Loesungen machen BYOM einfach, effektiv und skalierbar. Erwaegen Sie BYOM fuer Ihre Meetingraeume. Unser Customer Success Team unterstuetzt Sie gern bei der Planung einer passenden Loesung.