Le renouvellement des ordinateurs portables de votre entreprise est une étape importante, mais le matériel n'est que la moitié de l'histoire. Pour assurer une transition en douceur et maximiser la productivité dès le premier jour, les informaticiens doivent penser au-delà de l'ordinateur portable lui-même. Le déploiement des bons accessoires peut faire ou défaire l'expérience de l'utilisateur, réduire les tickets d'assistance et améliorer la sécurité et la connectivité dans l'ensemble de l'entreprise. Voici six accessoires essentiels qui devraient faire partie de tout rafraîchissement d'ordinateur portable réussi, ainsi que des exemples concrets pour vous aider à sélectionner et à standardiser les bons accessoires. 1. Les stations d'accueil : Le moteur de la productivité Une station d'accueil est la pierre angulaire de tout espace de travail moderne. Les stations d'accueil améliorent l'ordinateur portable auquel elles sont connectées, en augmentant le nombre de ports disponibles, en permettant une fonctionnalité multi-moniteur, des connexions périphériques de haute performance et des câbles réseau avec un seul câble. Prenons par exemple notre station d'accueil universelle USB-C (116N-USBC-DOCK) En se connectant à cette station d'accueil, un appareil qui pourrait n'avoir qu'un seul port de connexion prend désormais en charge jusqu'à trois écrans 4K, l'accès à trois ports USB-A et 2 ports USB-C, et inclut un lecteur de carte SD. Ce type de flexibilité est essentiel pour les travailleurs hybrides qui ont besoin de faire la transition de manière transparente entre la maison et le bureau et pour s'assurer que vos équipes disposent de la fonctionnalité d'un poste de travail de bureau avec la flexibilité d'un ordinateur portable. Pour les applications exigeantes nécessitant des options de connectivité et de vidéo performantes, les stations d'accueil performantes telles que la station d'accueil universelle USB4 et Thunderbolt 4 (132N-TB4USB4DOCK) constituent la solution idéale. Ces stations d'accueil exploitent le GPU de l'ordinateur portable et offrent une installation facile sans pilote pour simplifier les déploiements et réduire les tickets d'assistance. Pourquoi c'est important : Docks boost productivity and standardize the connectivity of your device environment. 2. Adaptateurs multiports : Une polyvalence compacte pour les utilisateurs mobiles Tous les utilisateurs n'ont pas besoin d'une station d'accueil complète. Pour les employés mobiles ou ceux qui travaillent dans des environnements de hot-desking, un adaptateur multiport est une alternative compacte et rentable. L'adaptateur multiport USB-C de StarTech.com (120B-USBC-MULTIPORT) offre un double HDMI, 2 ports USB-A, des lecteurs de cartes MicroSD et SD et un gigabit Ethernet, le tout dans un seul appareil portable . Il est parfait pour les voyages ou les installations de bureau rapides sans sacrifier l'espace ou la connectivité. Pourquoi c'est important : Les adaptateurs permettent aux utilisateurs de rester connectés et productifs où qu'ils travaillent, sans avoir besoin d'un sac rempli de dongles ou d'adaptateurs. 3. Adaptateurs d'affichage : Productivité multi-moniteur Il est prouvé que les configurations multi-moniteurs augmentent la productivité, mais tous les appareils ne disposent pas d'une fonctionnalité intégrée . C'est là qu'interviennent les adaptateurs d'écran, petits mais puissants. Le hub USB-C vers double HDMI MST (MST14CD122HD) de StarTech.com permet d'utiliser deux écrans 4K à partir d'un seul port USB-C en utilisant le transport multi-stream (MST). C'est l'outil de productivité parfait pour faciliter l'hôtellerie pour les utilisateurs de puissance comme les développeurs, les analystes et les concepteurs. Pourquoi c'est important : Les adaptateurs d'écran permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos déploiements d'écran, même sur les ordinateurs portables dont les sorties vidéo sont limitées. 4. Câbles USB-C / Thunderbolt : L'épine dorsale de la connectivité Les câbles ne sont peut-être pas très prestigieux, mais des câbles de bonne qualité sont essentiels pour éviter les temps d'arrêt. Des câbles de mauvaise qualité ou incompatibles peuvent entraîner des problèmes de performance, des pannes de chargement ou même endommager le matériel connecté. Notre câble Thunderbolt 5 / USB-C (TBLT5MM1M240W) prend en charge jusqu'à 240 W d'alimentation électrique, le transfert de données à 40 Gbps et la vidéo 8K, le tout dans un seul câble. Leurs fonctionnalités hautes performances et leur rétrocompatibilité universelle en font le meilleur choix pour tous les environnements. Pourquoi c'est important : Les câbles de qualité garantissent une alimentation et un transfert de données fiables, réduisent le nombre de dépannages et prennent en charge les appareils de nouvelle génération et les anciens appareils. 5. Filtres de confidentialité : Protéger les données sans sacrifier la convivialité La confidentialité des données n'est pas seulement une bonne pratique, c'est une nécessité. Que vos utilisateurs travaillent dans un café, un salon d'aéroport ou un bureau paysager, les écrans de confidentialité sont un moyen simple mais efficace de protéger les informations sensibles contre les écoutes visuelles. Notre gamme de brise-vue offre plus que de la discrétion. Ces filtres : Limiter les angles de vision : +/- 30° angle de vision garantit que seul l'utilisateur situé directement en face de l'écran peut voir le contenu. Installation facile : avec des conceptions sans cadre et amovibles qui s'intègrent parfaitement à tout flux de travail. Offre une utilisation recto-verso : choisissez entre une finition mate ou brillante selon votre préférence. Réduit l'éblouissement et la lumière bleue : aide à minimiser la fatigue oculaire pendant les longues sessions de travail. Utilisez notre outil de recherche de filtres de confidentialité pour sélectionner un écran de confidentialité garanti compatible avec les modèles spécifiques d'ordinateurs portables que vous déployez. Pourquoi c'est important : Les filtres de confidentialité permettent de respecter les réglementations en matière de confidentialité, de protéger les données sensibles dans les espaces publics ou partagés et d'améliorer le confort de l'utilisateur. 6. Verrous pour ordinateurs portables : La sécurité physique a encore de l'importance Si la cybersécurité retient l'attention, la sécurité physique est tout aussi essentielle, en particulier dans les environnements partagés ou publics. Notre Universal Laptop Lock (UNIVK-LAPTOP-LOCK) offre une solution solide et flexible compatible avec la plupart des ordinateurs portables. Il est indispensable pour les bureaux, les bibliothèques et les salles de conférence. Pourquoi c'est important : Les serrures physiques dissuadent le vol, protègent les biens et assurent la tranquillité d'esprit des utilisateurs. Réflexions finales Un rafraîchissement d'ordinateur portable réussi ne concerne pas seulement les ordinateurs portables, mais aussi l'écosystème qui les prend en charge. En équipant vos utilisateurs des bons accessoires, vous simplifierez leur expérience, améliorerez leur productivité et prolongerez la valeur de votre investissement. Vous avez besoin d'aide pour planifier votre prochain déploiement ? Discutons de la manière de standardiser les accessoires compatibles testés et certifiés qui garantissent un déploiement sans souci.