StarTech.com

mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m HDMI naar DVI kabel

Sluit uw mDP-computer met deze tweedelige set direct aan op een DVI-scherm

Productcode: MDPHDDVIKIT

  • Veelzijdig kabelmanagement, met een handige tweedelige oplossing
  • Een gemakkelijke en probleemloze manier voor de aansluiting van uw mDP computer op een DVI-scherm zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn
  • Set bestaat uit:
    1x actieve mDP naar HDMI-converter (MDP2HD4KS)
    1x 1,8 m HDMI naar DVI-kabel (HDMIDVIMM6)
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Deze Mini DisplayPort connectiviteitset biedt u alles wat u nodig hebt om uw Mini DisplayPort (mDP) computer aan te sluiten op uw DVI-scherm, op een afstand tot 1,8 m.

Deze tweedelige set bevat een actieve mDP naar HDMI®-converter (MDP2HD4KS), en een 1,8 m HDMI naar DVI-adapterkabel (HDMIDVIMM6), die u samen kunt gebruiken om een naadloze mDP naar DVI-verbinding te maken.

Actieve conversie, bredere compatibiliteit

In tegenstelling tot passieve videoadapters biedt de Mini DisplayPort naar HDMI-converter, die bij deze set wordt geleverd, een actieve conversie die u met elke Mini DisplayPort-uitgang kunt gebruiken. Deze connectiviteitset is perfect voor apparaten die actieve adapters vereisen zoals het Microsoft® Surface™ Pro docking station, omdat deze set een actieve mDP naar DVI-verbinding biedt.

Eenvoudige installatie, comfortabele connectiviteit

Deze tweedelige set biedt u een eenvoudige manier voor de aansluiting van uw mDP-apparaten op een DVI-scherm, zonder dat u stuurprogramma's moet installeren, en biedt u bovendien de optie om in plaats daarvan een HDMI-scherm aan te sluiten, via een HDMI-kabel (apart verkrijgbaar).

De meegeleverde mDP naar HDMI-converter is ook compatibel met Intel® Thunderbolt™ apparaten die een DisplayPort-videosignaal verzenden.

De MDPHDDVIKIT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Maak een hotdesk-oplossing voor uw desktop, door uw mDP MacBook, Surface Pro of Ultrabook™ op een DVI-scherm aan te sluiten

Stop de actieve mDP naar HDMI-adapter in uw laptoptas voor BYOD-kantoorapplicaties

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
Convertertype Formaatomzetting
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk Output
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 255 g [9 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 1979.3 mm [77.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1979.3 mm [77.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 255 g [9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - mDP naar HDMI adapter
1 - 1,8 m HDMI naar DVI-kabel

Certificaties

Productondersteuning

Drivers en downloads

Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.