StarTech.com

Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Gebruik moderne slimline drives met oudere moederborden

Productcode: SLSATAADAP

  • Voldoet aan de Serial ATA III-specificaties
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Overzicht

De SLSATAADAP Slimline SATA naar SATA Adapter is kostenbesparende oplossing waarmee u een Slimline SATA optische drive kunt aansluiten op een standaard SATA-moederbordaansluiting De adapter is aan de ene kant voorzien van een Slimline SATA-connector en aan de andere kant van een standaard SATA-dataconnector; het wordt gevoed via een SATA-voedingsconnector, zodat zowel data als voeding samenkomen in de Slimline SATA-aansluiting van de optische drive. De Slimline SATA naar standaard SATA-adapter wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Voordelige manier om een Slimline SATA optische drive aan te sluiten op een standaard SATA-moederbordaansluiting via standaard SATA-kabels
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding) Contact
Connector B 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11 mm [0.4 in]
Gewicht product 33.6 g [1.2 oz]
Hoogte product 8 mm [0.3 in]
Lengte product 46.1 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Certificaties

Verwante producten

15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M
SLSATAADAP6
15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Sluit een Slimline SATA optische drive over een afstand tot 15cm aan op een standaard SATA-moederbordaansluiting

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Hard disk drive

  • Hard drive controller (for example, motherboard)

  • SATA cable

To test your setup components, try the following:

  • Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.

  • If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.

For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.