Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB Stereo Audio Adapter Externe Geluidskaart
Voeg hoofdtelefoon- en microfoon-aansluitingen toe via USB
Productcode: ICUSBAUDIOB
- 3,5 mm mini-jack aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon
- Gebruik hoofdtelefoon en microfoon op de PlayStation 3
- Compact handformaat
- Voldoet aan de USB-audiospecificaties 1.0
- Plug-and-Play-functionaliteit
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze USB audioadapter verandert een USB-poort in een audiopoort, waardoor u een headset en microfoon aan uw computer kunt toevoegen zonder andere apparaten te hoeven ontkoppelen.
De USB audioadapter voldoet aan USB 2.0 en USB audio apparaatspecificatie 1.0 en kan dus zeer eenvoudig worden geïnstalleerd. U hoeft de adapter alleen op een beschikbare USB 2.0 poort aan te sluiten om daarna uw audioapparaten op de beschikbare 3,5 mm audiopoorten aan te sluiten.
Omdat de adapter compatibel is met de meeste versies van Windows en Mac besturingssystemen, kan de adapter in bijna elke computeromgeving worden geïntegreerd, en biedt fantastische geluidskwaliteit en gemak.
NB: De ICUSBAUDIOB ondersteunt mono-, maar geen stereo microfoon input.
StarTech.com Voordeel
- Een compacte en draagbare geluidskaart die een systeem onmiddellijk kan voorzien van audiofunctionaliteit zonder software of drivers te hoeven installeren
- Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Voeg audiofunctionaliteit toe aan elk computersysteem met USB-aansluiting
Vervang een defecte onboard-audiopoort in een laptop of desktopsysteem
Sluit een koptelefoon met 3,5mm mini-jack aan op een Playstation 3
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1597687 | |
Tech Data - Netherlands | 4428292 | |
UPC Code | 065030831710 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipsetcode | C-Media - CM108AH | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions Only |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | De ICUSBAUDIOB ondersteunt mono-, maar geen stereo microfoon input. | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 40 mm [1.6 in] | |
Gewicht product | 53.5 g [1.9 oz] | |
Hoogte product | 15 mm [0.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 80 mm [3.1 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB Geluidskaart | |
1 - Handleiding |
Compatibiliteit









Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions Only
Verwante producten
USB naar Stereo Audio Adapter Geluidskaart
Maak van een USB-poort een stereo-geluidskaart
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[CMedia CM108] Windows USB Audio Adapter.zip
Version: 1.0.1.6
Handleiding:
-
ICUSBAUDIO.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ICUSBAUDIOB_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be trying to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
- After your computer restarts, connect the USB sound card to your computer.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Downloads. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a sound card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Stereo audio cables
-
Speakers or headsets
-
Sound card
To test your setup components, try the following:
-
Use the stereo audio cables, speakers or headsets, and sound card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different set of stereo audio cables, speakers or headphones, and sound card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the speakers or headsets and sound card, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Sound, video and game.
-
If you do not see the sound card in Device Manager please see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows. -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
-
Make sure that the default playback device in Sound is the sound card that you installed.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows XP, do the following:
- Click Start.
- Click Control Panel.
- Click Sound and Audio Devices.
- Click the Audio tab.
- In the Default device drop-down menu, click the sound card.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows Vista or Windows 7, do the following:
- Click Start.
- Click Control Panel.
- Click Hardware and Sound.
- Click Sound.
- On the Playback tab, right-click the sound card and click Set as Default Device.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows 8, do the following:
- Press the Windows key + X.
- Click Control Panel.
- Click Hardware and Sound.
- Click Sound.
- Click the Audio tab.
- On the Playback tab, right-click the sound card and click Set as Default Device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.