Crea un'area di lavoro confortevole e produttiva con i supporti per monitor, TV e tablet StarTech.com

DA AGGANCIARE INCLINABILI ORIENTABILI SICURI

Progettati per adattarsi alle tue esigenze specifiche, i nostri supporti per display sono realizzati secondo criteri di comfort, qualità, costo e versatilità.

Massimo valore. Ottima qualità.

Costruiti e testati per resistere alle sollecitazioni di un'intensa giornata di lavoro.

Design funzionale ed esclusivo

Studiati su misura per soddisfare ogni esigenza, i nostri design avanzati sono apprezzati dai professionisti di tutto il mondo.

VESA logo
Compatibilità completa con lo standard VESA

La compatibilità con lo standard VESA è un requisito essenziale per i supporti per monitor e TV. La nostra gamma completa di prodotti soddisfa tutte le varianti di design VESA, semplificando l'individuazione del supporto giusto per ogni applicazione.

Nessun rischio

Affidati a un leader in ambito hardware e supporto IT universalmente riconosciuto dai professionisti del settore.

SUPPORTI PER MONITOR

Migliora il livello di comfort, aumenta la produttività e recupera spazio sulla scrivania personalizzando i monitor in base alle tue esigenze di visione e della tua workstation.

Lavora con maggiore comfort - I nostri supporti per monitor consentono di personalizzare i display secondo le tue esigenze specifiche. Sia che lavori in un postazione ridotta o con una workstation completa, i supporti per monitor possono aiutarti a ottimizzare lo spazio e a personalizzare il posizionamento dei display. Dotati di meccanismi di facile regolazione dell'altezza e dell'inclinazione, consentono di scegliere le posizioni di visione più comode senza dover interrompere il lavoro.

Aumenta la produttività con l'efficienza di più monitor - La possibilità di utilizzare più monitor con un unico computer consente di disporre di più spazio sullo schermo per eseguire diverse attività contemporaneamente ed elevare al massimo la produttività. Con due display è più comodo consultare i materiali di riferimento a del materiale su uno di essi mentre si lavora sull'altro, senza distrarsi e senza perdere tempo per passare da un documento all'altro.

Suggerimenti per il corretto posizionamento del monitor:

  • La cornice superiore dello schermo del computer deve trovarsi alla stessa altezza degli occhi.
  • La distanza tra gli occhi e lo schermo deve essere compresa tra 40 e 74 cm.
  • La linea dello sguardo deve essere inclinata verso il basso con un angolo compreso tra 15° e 30°.
  • Fai riposare gli occhi seguendo la cosiddetta "regola del 20-20-20", ovvero ogni 20 minuti fai una pausa di 20 secondi dallo schermo e guarda un punto a 20 piedi (6 metri) di distanza.

Più schermi significano più produttività.

Uno studio della University of Utah rivela che l'utilizzo di schermi multipli è in grado di generare un aumento della produzione del 10% a una velocità del 16% superiore. In base alla ricerca, coloro che utilizzano monitor multipli registrano:

  • 24% Aumento del comfort
  • 45% Miglioramento della gestione delle attività
  • 28% Miglioramento della concentrazione
  • 33% Riduzione degli errori

Sfrutta al massimo la tua area di lavoro e il tuo tempo con le soluzioni per il supporto dei display StarTech.com.

SUPPORTI PER TABLET

Aggiungere un tablet alla workstation o a un chiosco in aree destinate ai clienti è facile grazie ai supporti a parete, da scrivania e da pavimento che ne garantiscono la sicurezza in assenza di sorveglianza.

Completamente articolabili - Con questi supporti regolabili per tablet, è possibile digitare e scorrere le dita sullo schermo senza doverlo tenere in mano o appoggiare sulla scrivania. Un supporto per tablet consente di modificare o regolare con facilità l'angolo di visione e l'orientamento (orizzontale o verticale) del tablet con il dispositivo ancora nel supporto.

Suggerimenti rapidi per i supporti per tablet

Ufficio (scrivania o sala riunioni):
I tablet offrono una soluzione informatica leggera e compatta per l'ufficio e la sala riunioni. Sulla scrivania, i supporti per tablet possono essere facilmente integrati in una workstation per consentire la massima comodità e praticità. Scegliere un supporto per tablet con meccanismo di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione permette agli utenti di realizzare un'esperienza di visione ottimale. In sala riunioni, un supporto sicuro e resistente aiuterà ad evitare furti e danni in caso di tablet utilizzato da più persone nel corso della giornata.

Chiosco nei negozi:
Un supporto per tablet posizionato nel chiosco di un negozio, dove il tablet potrebbe non essere sotto la sorveglianza di una persona di fiducia, deve essere in grado di fornire una soluzione che non sia solo resistente, ma anche sicura. La robustezza è una caratteristica fondamentale quando il tablet viene utilizzato da più utenti, mentre una soluzione sicura e bloccabile può aiutare a prevenire i furti.

* Nota: non tutti i tablet sono uguali. La dimensione e la posizione dei comandi variano a seconda della marca e della generazione del tablet. Assicurati che il supporto scelto sia compatibile con il tablet da utilizzare.

Esplora l'ampia scelta di supporti per tablet StarTech.com

SUPPORTI PER TV

I contenuti multimediali prendono vita grazie ai supporti per TV a parete o a soffitto che consentono di sospendere, inclinare, orientare e proteggere i TV da 32" a 100".

Supporti fissi: i supporti fissi per TV sono l'ideale per coloro che sono alla ricerca di un'opzione di montaggio a basso profilo. Spesso distanti pochi centimetri dalla parete, offrono una soluzione di montaggio semplice ed elegante. Sono i più adatti per gli ambienti in cui la luce può essere facilmente controllata e regolata in modo da evitare il riflesso sullo schermo.

Supporti inclinabili: i supporti inclinabili forniscono agli utenti una più ampia gamma di opzioni di visione, consentendo di inclinare la posizione del TV per ottenere un angolo di visione confortevole senza riflesso.

Supporti completamente articolabili: i supporti completamente articolabili offrono agli utenti posizioni e angoli di visione ottimali. Permettono di inclinare il TV verso l'alto o il basso, allontanarlo o avvicinarlo alla parete, nonché spostarlo lateralmente a seconda di dove siedono gli spettatori. I supporti completamente articolabili hanno una distanza maggiore dalla parete rispetto alla maggior parte delle altre tipologie, consentendo più spazio posteriore per la gestione cavi e per l'installazione di un lettore di segnaletica digitale.



Supporti a soffitto: per gli ambienti con spazio limitato sulla parete o il pavimento, i supporti per TV a soffitto offrono una soluzione elegante e salvaspazio. Molti di essi sono regolabili in altezza per consentire di guardare la TV all'altezza/distanza preferita dal soffitto. Sono inoltre dotati degli stessi movimenti disponibili per gli altri supporti per TV, con opzioni che consentono di ottenere una soluzione fissa, inclinabile e orientabile. L'inclinazione può aiutare gli utenti a trovare la giusta regolazione in base alla luce, mentre la possibilità di spostare lateralmente il TV permette vari angoli di visione e, a seconda delle caratteristiche del supporto, è possibile persino ruotare il display di 180 gradi per adattarlo a qualsiasi posizione di visione. I supporti e le aste a soffitto possono anche essere regolati e fissati a varie angolazioni e quindi installati su soffitti sia spioventi che normali.

Sicurezza: alcune soluzioni di supporto per TV sono dotate di meccanismi antifurto che garantiscono la sicurezza e la protezione del TV montato. Proteggi il tuo investimento nelle aree ad alto traffico e sorveglianza minima con i supporti per TV dotati di barre in acciaio ad alta resistenza bloccabili in sede con un lucchetto.

Esplora l'ampia scelta di supporti per TV StarTech.com

RISORSE

Scopri qual è la soluzione di supporto giusta per te con l'aiuto di queste risorse.

Esplora l'ampia scelta di supporti per display StarTech.com

Apprezzati dai nostri clienti

  • ARMDUAL30
    Uno dei migliori supporti per monitor che abbia mai usato! È straordinario, estremamente resistente e ben fatto e offre un'ampia possibilità di movimento con regolazioni di precisione per l'installazione del monitor.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    Perfetto. Molto robusto … Si sposta facilmente. Mi consente di avere più spazio a disposizione sulla scrivania. Ruota. Lo consiglio assolutamente.
  • ARMPIVSTND
    Quando usavo il mio monitor Thunderbolt, il collo si indolenziva perché dovevo sollevare la testa per vedere l'intero schermo. Era necessario abbassare il monitor in modo da ridurre il dolore... Ho installato [questo supporto] in meno di 30 minuti. Le istruzioni sono eccellenti. Bella struttura che consiglierei anche per gli iMac.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    Il design di questo supporto è il migliore sul mercato: è leggero, può essere montato a parete o sulla scrivania e inclinato a qualsiasi angolazione. Inoltre, la rimozione del tablet dal morsetto a molla è estremamente semplice
    4 stelle - Cliente Amazon
  • STNDTBLT1A5T
    Perfetto sia per gli iPad che per i tablet Android. È ben costruito e non troppo pesante. Prodotto eccellente!
    5 stelle - JBN - Cliente Amazon
  • ARMTBLTI
    Supporto fantastico. Si blocca saldamente sul tavolo con un dado di bloccaggio che può essere svitato solo con una chiave. Abbiamo testato diversi metodi per il di iPad da utilizzare come registratori di cassa e questo è risultato di gran lunga il migliore e il più flessibile.
    Aaron S. - 5 stelle - Cliente Amazon
  • FPWFXBAT
    Il supporto è di per sé straordinario. È realizzato con materiali robusti (la barra di bloccaggio è geniale) e sono inclusi tutti i gli accessori di montaggio per ogni sorta di TV, compresi i distanziali e i vari tipi di dispositivi di fissaggio. L'installazione è stata facile e sono pienamente convinto della sua sicurezza. È la soluzione ideale per chiunque debba fissare un TV costoso alla parete.
    Recensione a 5 stelle - Andrew
  • FPWARTB2
    La senti subito la qualità di questo supporto!
    Recensione a 5 stelle - Scott
  • FPWARTB2
    Ho sostituito il proiettore in sala conferenze con un TV da 50" e questo sistema di montaggio a parete. L'ampia possibilità di movimento di questo supporto è straordinaria e consente al relatore di spostare o utilizzare il TV in molti modi diversi. La struttura è molto robusta e non c'è nulla di cui preoccuparmi quando devo spostare e ruotare il supporto.
    Recensione a 4 stelle - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Incredibilmente stabile e facile da installare. La possibilità di allontanare lo schermo dalla parete per accedere alla parte posteriore è la caratteristica che fa la differenza.