Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMHL adapter-konverterare – Micro USB till HDMI
Anslut din MHL™-kapabla mobila enhet till en HDTV, skärm eller projektor med HDMI®
Produkt ID: MHD2HDF
- 1080p-video
- Stöder digitalt ljud
- Laddar den mobila enheten samtidigt som den används när micro USB-kabeln är ansluten (medföljer ej)
- Använd din mobila enhet som en fjärrkontroll till din HDTV som stöder CEC
- Kompakt och enkel att transportera
- HDCP-genomströmning
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Support
Överblick
MHD2HDF MHL™-adapter (Mobile High-Definition Link) - Den aktiva videoadaptern för anslutning mellan micro USB och HDMI® låter dig ansluta en MHL-kapabel smarttelefon, surfplatta eller annan bärbar enhet till icke-MHL-kapabla HDTV-apparater, skärmar eller projektorer genom HDMI - en enkel plug-and-play-lösning för visning av dina bilder eller videor (med tillhörande audio) och annat innehåll på en större skärm.
Adaptern för anslutning mellan MHL och HDMI stöder 1080p-upplösningar och 7.1-kanals digital audio för att ge kvalitet och samtidigt vara praktisk.
Denna kompakta, aktiva adapter ger en micro USB-port på sidan som gör att du samtidigt kan ladda din bärbara enhet så att den alltid är redo att användas.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- MHL™ - Konverteringen från Micro USB till HDMI® ger en enkel lösning för visning av audio och video i HD från din MHL-kapabla enhet på större skärmar
- Håll din enhet fulladdad vid anslutning
Användning
Anslut din MHL™-kapabla (Mobile High-Definition Link) enhet till en TV, skärm eller projektor genom HDMI.
Visa video med tillhörande audio eller dela bilder på en stor skärm med HDMI
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Audio | Ja | |
Chipset-ID | Silicon Image - SiI9292CNUC | |
Industristandarder | MHL 1-kapabel | |
Konverterartyp | Mobil konverterare | |
Utsignal | HDMI | |
Prestanda | ||
Audio-specifikationer | 192 kHz 7.1-kanals surround | |
Maximal digital upplösning | 1080p | |
Maximal kabellängd | 5 m [16.4 ft] | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - MHL™ (5-stifts, USB Micro B) Hane Input | |
Connector B | 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output | |
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona | ||
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 70°C (4°F to 158°F) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 20 mm [0.8 in] | |
Produkthöjd | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlängd | 150 mm [5.9 in] | |
Produktvikt | 20 g [0.7 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0 kg [0.1 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - MHL™ till HDMI®-adapter |
Tillbehör
3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M
Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- MHD2HDF_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Mobile High-Definition Link (MHL) allows a standard USB connector to carry digital video signals. To use the MHL output from a mobile device using a micro-USB connector, the MHL output must be converted by using an MHL adapter. MHL can only be adapted to HDMI.
Although many mobile devices use the micro-USB connector and the MHL adapters can plug into your mobile device, the mobile device still requires MHL support. MHL support is a hardware specification on your mobile device, and it cannot be resolved by applying updates of any type.
To determine if your mobile device supports MHL, research the manufacturer specifications for your mobile device. You can also search for your device on the following website: http://www.mhltech.org/devices.aspx.
To make sure that you select the correct adapter, you need to determine if you are using a 5-pin or 11-pin micro-USB. This information can usually be found with the MHL specification on your mobile device.
Different types of Samsung devices that use an 11-pin micro-USB require external power to perform the conversion. First-generation Samsung MHL 2.0 requires external power, whereas the second generation does not. A passive 11-pin cable can be used with second-generation Samsung mobile devices.
StarTech.com 5-pin and 11-pin adapters have a micro-USB receptacle to provide additional power to the mobile device. You can use a standard micro-USB cable with a USB charger to power the converter.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with an MHL adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Mobile device
-
Display
-
Video cables (if required)
To test your setup components, try the following:
-
Use the mobile device, display, and video cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different mobile device, display, and video cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
Note: You should avoid using adapters to further convert the HDMI signal. If you need to further convert the HDMI signal, make sure that all of the adapters and displays are compatible with the output resolution of the mobile device.
When you test your setup, make sure that the following is true:
-
Your mobile device is MHL compliant. For more information, navigate to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mhl_compliance.
-
The correct source is selected on your display.
-
The display is compatible with at least 1080p.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.