mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Anslut din mDP-dator direkt till en DVI-skärm med hjälp av detta paket i två delar

Produkt ID: MDPHDDVIKIT

  • Mångsidig kabelhantering med en praktisk lösning i två delar
  • Ett enkelt och problemfritt sätt att ansluta din mDP-dator till en DVI-skärm utan att drivrutiner behövs
  • <b>Paketet innehåller:</b><br />1x aktiv mDP till HDMI-konverterare (MDP2HD4KS)<br /> 1x 1,8 m HDMI till DVI-kabel (HDMIDVIMM6)
Ditt pris
€42,99 EUR excl. VAT
€53,74 EUR incl. VAT

Detta Mini DisplayPort-anslutningspaket ger dig allt du behöver för att ansluta din Mini DisplayPort-dator (mDP) till din DVI-skärm, upp till 1,8 m bort.

Detta paket i två delar har en aktiv mDP till HDMI®-konverterare (MDP2HD4KS) och en HDMI till DVI-kabeladapter på 1,8 m (HDMIDVIMM6) som du kan använda tillsammans för att skapa en sömlös mDP till DVI-anslutning. Det är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Aktiv konvertering, bredare kompatibilitet

Till skillnad från passiva videoadaptrar ger Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren som ingår i detta paket en aktiv konvertering som du kan använda med en Mini DisplayPort-utgång. Det är perfekt för enheter som kräver aktiva adaptrar, som till exempel Microsoft® Surface™ Pro-dockningsstationen, eftersom det ger en aktiv mDP till DVI-anslutning.

Enkel installation, praktisk anslutning

Detta paket i två delar ger dig ett enkelt sätt att ansluta dina mDP-enheter till en DVI-skärm utan att behöva installera drivrutiner och ger dig dessutom möjligheten att istället ansluta en HDMI-skärm, med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

Den medföljande mDP till HDMI-konverteraren är dessutom kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

MDPHDDVIKIT täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

  • Skapa en hot desk-lösning vid ditt skrivbord genom att ansluta din mDP MacBook, Surface Pro eller Ultrabook™ till en DVI-skärm
  • Ta med dig den aktiva mDP till HDMI-adaptern tillsammans med din bärbara dator för BYOD-situationer på kontoret

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933688
  • ALSO Sweden 000000000002771510
  • UPC 065030865692

Specifikationer

Warranty Information Warranty 3 Years
Förpackning Package Height 30,0 mm [1,2 in]
Package Length 22,0 cm [8,7 in]
Fraktvikt (förpackning) 195,3 g [6,9 oz]
Package Width 20,0 cm [7,9 in]
Hårdvara Active or Passive Adapter Active
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång DVI-D - Single-Link
Audio Yes
Kontakt(er) 1 - Connector A Mini-DisplayPort (20 pin)
HDMI (19 pin)
1 - Connector B HDMI (19 pin)
DVI-D (19 pin)
Prestanda Audio-specifikationer DVI - No Audio Support
Maximum Cable Distance To Display 15,2 m [49,9 ft]
Utseende Produktvikt 185,5 g [6,5 oz]
Färg Black
Kabellängd 1979,3 mm [77,9 in]
Produktlängd 2,0 m [6,5 ft]
Produktbredd 40,0 mm [1,6 in]
Produkthöjd 1,5 cm [0,6 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet mDP till HDMI-adapter
HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Vanliga frågor

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Vänta...
Tillbaka till toppen