StarTech.comのUSBハブはすべてプラグアンドプレイ。OSに依存せずドライバーの自動インストールに対応しています。
USB Hubsは、1口のUSBポートに複数のUSB周辺機器できるソリューションです。社内で使用中のデスクトップ、ノートパソコン、その他USBホストデバイスの接続機能を拡張します。
Industrial USB Hubs は、データアクセス量の多い倉庫や工場などの業務・工業環境に便利なUSB接続ソリューションを提供します。
StarTech.comでは、USBハブのラインナップを幅広く展開しています。使用目的にあった1台が必ず見つかります:
StarTech.comのUSBハブは、最大限のパフォーマンスと優れた安定性を実現するために設計されています。共有ポートでセルフパワー型のデバイスを使用している場合でも、速度低下を引き起こすことはありません。熱およびストレス耐性、信号完全性、USBプロトコル準拠などの厳格なテストが実施されています。