Support

Product FAQs

インストール

Windows XPでUSBノートパソコンドッキングステーションをインストール(.exe方式)するにはどうしたらよいですか?

*指示があるまで(手順 6)USB接続ノートパソコンドッキングステーションをコンピュータに接続しないでください。*

  1. コンピュータにローカル管理者としてログインします。
  2. StarTech.comのウェブサイト(http://www.startech.com/Support)から最新のドライバをダウンロードします。製品番号と製品IDは製品パッケージに記載されています。

    注意:Windowsでは、通常ユーザーアカウントと関連付けられたダウンロードフォルダにファイルが保存されます。(例:C:\Users\your_name\Downloads)
     
  3. ダウンロードが完了したら、ZIPフォルダのファイルを展開します。DisplayLink.zip またはDisplayLinkDock.zip を右クリックし、「すべて展開」を選択して画面の指示に従います。
  4. お使いのオペレーティングシステムに対応するフォルダを選択します。
  5. Setup.exe 」ファイルをダブルクリックします。
  6. 画面の指示に従いデバイスドライバとソフトウェアをインストールします。再起動の指示が出た時点、または、インストーラが消えた時点でコンピュータを再起動します。
  7. Windowsの再起動が完了したら、コンピュータにUSBドッキングステーションを接続します。
  8. コンピュータが自動的にドライバのインストールを完了します。

Note:インストールには数秒かかることがあります。インストール中はスクリーンにちらつきが見られることがありますが、これは普通の現象です。インストールが完了すると、Windowsデスクトップが追加モニタに拡張されて表示されます。