Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAktiv HDMI eller DVI till DisplayPort-konverterare
Anslut en DisplayPort®-skärm till en dator med HDMI®
Produkt ID: HDMI2DP
- Fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- Sparar EDID-information för att garantera kompabilitet mellan källan och skärmen
- Stöder okomprimerad tvåkanalers audio med HDMI® som t.ex. LPCM
- Tillåter konvertering av DVI- eller mini DVI-källor med extra kablar (medföljer ej)
- Kompatibel med HDMI®-, DVI och mini DVI 1.0-indata
- Stöder DisplayPort®-/Mini DisplayPort 1.1a-utdata
HDMI2DP konverteraren för DVI eller HDMI® till DisplayPort® konverterar en HDMI-, DVI- eller Mini DVI-insignal till en DisplayPort-utsignal (eller Mini DisplayPort) och du slipper kostnaden av att uppgradera hårdvara eller köpa en ny skärm.
HDMI2DP-konverteraren har fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200 och är den perfekta lösningen för anslutningen av enheter som har en HDMI-, enkellänkad DVI- eller mini DVI-utgång som t.ex. videokort (stationära eller bärbara datorer), TV-spelskonsoler eller hemmabiomottagare till en skärm med DisplayPort.
För att ansluta en DVI-videokälla till denna adapter behövs en DVI till HDMI-adapter. Följande adaptrar från StarTech.com är kompatibla med denna adapter:
91 cm HDMI till DVI-D-kabel (HDDVIMM3)
1,8 m HDMI till DVI-D-kabel (HDMIDVIMM6)
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter (HDDVIMF8IN)
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F (HDMIDVIMF)
Mini DVI till HDMI-videoadapter för Macbook och iMac (MDVIHDMIMF)
HDMI2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DisplayPort®-skärm och använd den med din HDMI®- eller DVI-enhet
Fördelarna med StarTech.com
- Sparar EDID-information till konverteraren för att garantera bättre kompabilitet mellan källan och skärmen
- Stöder konverteringar från HDMI® eller DVI (se tillbehör för DVI) till DisplayPort® och är en idealisk lösning vid anslutning av din nya DisplayPort-skärm
- Enkel plug-and-play-installation - ingen mjukvara eller drivrutiner behövs
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V931275
UPC Code
065030841498
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Audio | Ja | |
AV-ingång | HDMI | |
AV-utgång | DisplayPort | |
Prestanda | ||
Audio-specifikationer | 5.1 surroundljud | |
Maximal digital upplösning | 1920x1200 (50/60Hz) | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input | |
Connector B | 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Röd LED visar ström | |
Ström | ||
Inspänning | 100 - 240 AC | |
Inström | 0.5A | |
Kontakttyp | N | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 5 | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 2A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Luftfuktighet | 5% till 90% RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 43 mm [1.7 in] | |
Produkthöjd | 2.3 cm [0.9 in] | |
Produktlängd | 82 mm [3.2 in] | |
Produktvikt | 109 g [3.8 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 392 g [13.8 oz] | |
Package Height | 54 mm [2.1 in] | |
Package Length | 15.6 cm [6.1 in] | |
Package Width | 22.7 cm [8.9 in] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - HDMI till DisplayPort-konverterare | |
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland. | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
HDMI till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz
Anslut din HDMI-kapabla Ultrabook eller bärbara dator till en DP-skärm med hjälp av denna kompakta USB-drivna adapter
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200
Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer
DisplayPort till HDMI-videoadapter
Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator
DisplayPort till HDMI-videoadapter
Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
Anslut en HDMI-skärm till en DisplayPort-videokälla
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio
Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio
SlimPort/MyDP till HDMI-videoadapterkonverterare - 1080p
Connect your SlimPort or MyDP enabled mobile device to an HDTV, monitor or projector using HDMI
Tillbehör
1 ft Short DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices, with reduced clutter
3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m
Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m
Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M
Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices
Produktsupport
Bruksanvisningar
-
HDMI2DP.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
HDMI2DP_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This is an active video signal converter.
A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.
An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.
For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Installation
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.